This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:离线诊断

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488361/drv8706-q1-off-line-diagnostics

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

  但我使用分立式栅极驱动器和 MOSFET e2e.ti.com/.../drv8874-unrush-current-trippling-fault-due-to-capacitance-of-circuit。

H 桥会生成一个差分信号、该信号在其上进行了编码、并为下游器件供电。 一些器件具有较大的储能电容器、这种电容器最初看起来像是开关打开时的短路、并会导致大浪涌电流。

我是否可以使用离线诊断电流源对电容进行预充电(我在3 mA 处实现可能需要一些时间)、或者如果检测到短路、是否会禁用电流源?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的提问。

    3mA 电流源可用于为电容器预充电。 请确保按照数据表第34页上的顺序进行操作。  

    需要在启动离线诊断(3mA 源)之前禁用 EN_DRV 上的输出。 需要禁用 OLSC_EN 才能开始启用输出。

    此致

    信也