This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:客户是否可以在没有 SPI 的情况下为 DRV8706S-Q1评估性能?

Guru**** 2595845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489766/drv8706-q1-can-customer-evaluate-the-performance-without-spi-for-drv8706s-q1

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

客户开始评估  DRV8706S-Q1、他们想检查是否可以在没有 DRV8706S-Q1 SPI 配置的情况下开始测试。 您可以帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请参阅下面的 IC_CTRL 寄存器信息。 EN_DRV 位的默认状态为禁用、这意味着如果不将该位更改为1、则启用该位以启用栅极驱动器输出器件将不会驱动任何输出。 如果没有这种 SPI 配置、则无法测试器件。 最好检查寄存器的所有默认设置以及它是否会影响应用运行。 谢谢你。

    此致、Murugavel