This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:DRV10964配置使用?μ A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489463/drv10964-drv10964-config-use

器件型号:DRV10964

工具与软件:

使用 DRV10964时、CONFIG 引脚的功能有一个问题、即开环和闭环之间的切换。 如果阈值设置为高电平但目标速度低于阈值、环路是否始终开路? 或者、您是充电至设定的阈值、然后再降低至目标速度?

1.如果阈值对应的转速设置为3000rpm、目标转速为1500rpm、请将转速增加到3000rpm、然后再返回到1500rpm。

2. CONFIG 引脚是否可以直接接地? 是否直接接地是开环控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开环始终达到开环到闭环阈值、即配置电平。

    1.目标速度可以低于开环到闭环切换阈值,电机将被驱动到切换点,测量 kT,然后切换到闭环,在该处调整占空比以达到目标速度。 请注意、在设定切换点时必须做出判断。 切换的重点是器件可以从电机获得有意义的 BEMF。

    2.如果接地切换值符合数据表中的表格所示。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.