This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:是否与 Δ 配置电机兼容?

Guru**** 2600745 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489238/mct8316a-compatible-with-delta-configuration-motor

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

 MCT8316A 是否与三角形配置电机兼容? 我在数据表中未找到任何与此相关的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 MCT 监控器 BEMF 和 CT 都在 MCt8316a 内、因此应该可以使用三角形绕组电机。

    但是、我们仍将确认是否存在任何限制。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.