This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:VCPUV_HYS 的值

Guru**** 2600845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485318/drv8145-q1-value-of-vvcpuv_hys

器件型号:DRV8145-Q1

工具与软件:

我无法 "7.3.4.7电荷泵欠压监控器"中找到与以下说明相关的 VCPUV_HYS 值。

您能告诉我吗?

>反应修正为基于 VCPUV_HYS 重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonekawa:

    我需要就 VCPUV_HYS 的值联系我们的内部团队。 我的目标是最迟在下周提供最新情况。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonekawa:

    VCPUV_HYS 的值约为300mV。 会有一些差异、但这应该是典型值。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的及时回答!

    此致、

    Yonekawa Iori