This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:步进电机驱动器

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8452, DRV8889-Q1, DRV8462, DRV8434A, DRV8434S, DRV8436, DRV8899-Q1, DRV8434A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490025/lmd18200-stepper-motor-drivers

器件型号:LMD18200
主题中讨论的其他器件:DRV8462DRV8434A、DRV8434、 DRV8434S、DRV8452、 DRV8436DRV8899-Q1DRV8434A-Q1、DRV8889-Q1

工具与软件:

我们正在寻找航天级步进电机驱动器、但在 LMD 系列中、我们找不到任何航天级步进电机驱动器。 您能不能参考具有类似属性的其他航天级步进电机驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindhuja:

    感谢您发帖。  

    以下集成步进驱动器是我们采用现代技术的步进驱动器、具有高达10A 满量程电流的各种电流驱动能力。 DRV8462采用 DDV 封装、高达65V 10A、DRV8462采用 DDW 封装、高达65V 5A、DRV8452 DDW 和 PWP 封装、DRV8434S、DRV8434A、DRV8434、DRV8436等  

    我们没有任何符合航天级标准的驱动器。 通过汽车认证的集成步进驱动器为 DRV8889-Q1、DRV8899-Q1和 DRV8434A-Q1。 谢谢。

    此致、Murugavel