This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103的理想低侧 MOSFET 栅极驱动器替代产品

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490014/drv103-best-low-side-mosfet-gate-driver-replacement-for-drv103

器件型号:DRV103

工具与软件:

我们目前正在使用 DRV103 (3A PowerPAD 版本)来驱动定制电磁阀。 DRV103非常适合当前设计、我们选择使用 螺线管驱动器、实现内置的过热、短路和过流保护以及适用于螺线管的峰值保持电流限制特性。

但是、我们的新螺线管设计在拉入期间消耗6.3A 电流、在保持期间消耗5.5A 电流、该电压超出了 DRV103 3A 的限制。

因此、  我们目前看到的唯一选择是使用栅极驱动器 IC 和外部 MOSFET 来处理更高的电流。 除此之外、我们希望保留对 DRV103的保护。

对于适应较高电流、您是否可以推荐任何建议或产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您 在论坛中发帖。

    正确。 到目前为止、 在 TI 的螺线管产品系列中、DRV103的电流最高。 一旦我们提供高于3A 的电磁阀驱动器、我将立即向您更新最新信息。  

    对于栅极驱动 IC、请查看下面提供的 TI 栅极驱动器产品系列。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html#sort=248;desc&

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Mojtaba