This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:如何配置数据表中提到的 PMODE 高阻抗模式?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490270/drv8876-q1-how-to-configure-the-pmode-high-impedance-mode-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876

工具与软件:

你(们)好

附件文件关于 DRV8876芯片。 如何配置数据表中提到的 PMODE 高阻抗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请使 PMODE 引脚保持断开/未连接状态。

    内部电路具有电阻分压器、然后将 PMODE 电压设置为具有独立模式-仅供参考。

    此致

    信也