This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873-Q1

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489307/drv8873-q1-drv8873-q1

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

您好!  

我正在尝试在 H 桥模式下操作 IC。 我的 SRC 引脚未连接到 GND、 我仍然注意到电流会流过负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    您将 SRC 引脚悬空是否有特殊原因? 为了使器件在数据表规格内运行并防止损坏器件、我们建议遵循数据表建议、例如将 SRC 引脚连接到 GND。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    我正在设计输出接触电流的电路。 因此、SRC 引脚上有一个恒流驱动器、因此它可以灌入恒定电流。 是否有相关建议?

    谢谢。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    为了确保、您可以发送系统的原理图还是至少发送系统方框图吗?

    对于驱动接触器、我建议查看 DRV3946-Q1 、因为它更适合该应用。

    此致、

    约书亚