This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:硬件版本中的 PWPR 扭矩设置?

Guru**** 2598025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490901/drv8452-pwpr-torque-setting-in-hardware-version

器件型号:DRV8452

工具与软件:

您好!

我们正在尝试使用 DRV8452PWPR 版本、该版本是硬件版本。v 我已尝试以1/128uStep 和1/256uSteps 运行电机、但对扭矩的增加没有影响。

但我们的电动机仅消耗0.2A 电流、当我们尝试为电机转轴提供负载时、它会振动。 我知道步进电机无法处理扭矩。

我需要帮助  

1) 1)禁用自动扭矩/失速。

2)增加扭矩?  

请参考该指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    Unknown 说:
    1)禁用自动扭矩/失速。

    DRV8452PWPR 版本是硬件封装、不具有自动扭矩和失速检测特性。 功能方框图(  数据表的第7.3节 P 16)如下所示。   

    2)增加扭矩?

    DRV 受益于电流调节电路。 可通过使用下面7.3.8节中所述的公式设置 VREF 电压来控制流经绕组的电流。电流调节 P 28。

    FS (A)= VREF (V)/kV (V/A)

    kV 值可在6.5电气特性表中找到。  

    请检查 VREF 电压并进行相应调整。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  
    Mojtaba