This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:上电复位后的配置设置

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490269/drv3901-q1-configuration-settings-after-power-on-reset

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

是否可以将 DRV3901-Q1配置为应用特定的配置(例如 TRG1/2、PWM 或状态控制)、该配置在不使用 SPI 的上电复位后恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijaykumar:

    感谢您的提问。

    如果两个电源都丢失、DRV3901-Q1无法恢复设置。 但是、只要一个电源可用、内容就会被保存。

    谢谢!

    Ibinu