This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRVOFF 如何关闭 MOSFET

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491217/drv8714-q1-how-drvoff-turns-off-the-mosfet

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

如果客户将 DRVOFF 设置为1。 MOSFET 将如何关断? 对于 IDRVN 还是无源下拉、 谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    添加客户提供的一些背景信息和进一步更新的问题:

    1. 如果客户通过将 EN_DRV 设置为0来关闭 MOSFET。  MOSFET 将如何关断? 对于 IDRVN 还是无源下拉、
    2. 如果 MOSFET 通过无源下拉功能关断、客户会担心关断太慢、并且会在负载电流较大时因发热而损坏 MOSFET。

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问。  

    1.是 I_strong 下拉  

    2.这个问题是不适用的、因为1)是 I_strong。

    此致

    信也