This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353FS DVDD 电容值

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491074/drv8353f-drv8353fs-dvdd-capacitor-value

器件型号:DRV8353F

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 DRV8353FS 栅极驱动器设计电路板。 数据表提到了一个额定电压为1uF、6.3V 的 X7R 电容器。 该值的重要性如何? 由于我想整合我的 BOM、我计划使用2.2uF、10V、X7R 电容器。 这是否会导致内部5V 稳压器出现任何不稳定?

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    对于这些输出电容器、我们建议使用数据表中提到的值来实现最佳性能。

    我们的团队认为、该值的增加将影响稳压器的稳定性。  

    我知道您需要整合您的 BOM、但为了实现正确的器件稳定性和运行、我会毫不犹豫地选择此处的建议值。

    谢谢!

    Joseph