This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:如何计算连续电流?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491521/drv8251a-how-to-calculate-the-continuous-current

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件:DRV8251

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在数据表中仅找到了 DRV8251的峰值电流。 您是否知道如何计算 H 桥驱动器的最大连续电流?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    请参阅数据表中的"9应用和实施"部分。 在此主题下、  "9.3电流能力和热性能"小节提供了您想要的信息。 谢谢你。

    此致、Murugavel