This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:在 PSpice 程序上仿真 DRV8343-Q1

Guru**** 2596625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485091/drv8343-q1-simulate-drv8343-q1-on-pspice-program

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

大家好、我想在 PSpice 程序中模拟 BLDC 电机驱动器 DRV8343-Q1。 是否有机会这样做? 即使我们购买了此产品?

谢谢。

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这是 PSpice 文件:

    e2e.ti.com/.../slvmd44.zip

    如果您在访问时遇到问题、请告诉我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我找到了、但 DVDD 引脚未按预期工作。  

    我将给您发送一张错误的照片。 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan

    DVDD 是否连接到电源?

    如果是、您是否曾尝试在电路中明确定义 DVDD 以查看这是否有用?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、NO、它连接到一个连接到 GND 的电容器、因为它在数据表中已连接。 我正在与 Google Drive 上的项目共享一个文件夹。

    此致、

    Juan

    https://drive.google.com/drive/folders/1gGD1VIuEuIPYPtuiXu0aPiUnD5dT-Xwy?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我无法在 TI 网络上访问 google drive。 只想再次检查您使用的 PSpice 是否正确? 不是另一个仿真工具?  

    我不熟悉这个模型、我会尝试看看我们是否有任何可以提供帮助的资源。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、是的、我正在使用 TI 的 PSpice 模型。 无论如何、我会购买它并在大学试用它。

    此致、感谢您的支持、

    Juan