This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:W ü 혹은 관련 메뉴얼 요청 SDK、W ü 모터 드라이버

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492064/drv8301-sdk

器件型号:DRV8301

工具与软件:

大家好、我们目前正在使用的是配备了 DRV8301的电机驱动器。

我们想询问您是否提供了允许对此产品进行一定程度定制的 SDK 或库。

谢谢你。



H.P.:+82) 010-4007-8912.
电子邮件:jyw010704@dgu.ac.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件提供的唯一定制功能是通过 SPI 寄存器实现的。 客户希望做出哪些具体改变?

    此致、

    Yara