This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:强制焊盘应用

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492153/drv2901-force-pad-application

器件型号:DRV2901

工具与软件:

您好!

我正在寻找适用于力压焊盘应用的驱动器 IC。

  • 需要驱动的相位 电磁线圈负载 线圈电阻约为 5.5-6欧姆 .

  • 通信接口 IC 的值应该是多少 I²C μ A .

  • 输出应该是单个正弦波 、频率范围为 50Hz 至300Hz 和峰值电压(.. 副总裁 ) 12-24V .

您会为我们建议解决方案吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我建议查看 DRV2510。 类似的器件是 DRV2511、但该器件没有 I2C。

    不过、这些是 D 类放大器、可以吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特