This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110低工作温度

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491625/drv110-drv110-low-operating-temperature

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好!

我对 DRV110可以工作或承受的最高温度有疑问。 数据表显示最大工作范围为-40C 至150C、然而、贮存温度范围为-65C 至150C。 由于 DRV110能够承受这些存储温度、因此它还能在-57C 至150C 的温度下运行还是能够承受该温度? Im 尤其关心的是上限温度范围的低端 请提供建议。

谢谢你。

Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    -40°C 至150°C 是  工作结温的绝对最大额定值、 超过 这些额定值 的应力可能会对器件造成永久损坏。  

    建议运行条件为 –40°C≤TA≤125°C。  

    此致、  

    Mojtaba。