This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VREF=5V、VDVDD=3.3V

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491205/drv8718-q1-varef-5v-vdvdd-3-3v

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

可以配置 VAREF=5V 和 VDVDD=3.3V 吗? 是否存在任何风险、因为我不确定感应输出是连接到其他内部块、还是仅连接到输出?

在低功耗模式下、将关断 VEF=5V、而 VDVDD 仍处于开启状态、可以接受吗?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。  

    VAREF=5V 和 DVDD=3.3V 没有问题。  

    >>在低功耗模式下、VAREF=5V 将被关闭、VDVDD 仍处于打开状态、可以接受吗?

    这也不成问题。 AREF 用于电流检测放大器的偏移调节。

    此致

    信也