This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:PVDD 和 DVDD 上具有低电源电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491666/drv8718-q1-low-supply-voltage-on-pvdd-and-dvdd

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

以便快速确认。  

如果 DVDD 电源为5V、PVDD 电源为6V、则漏极引脚电压为0V~2V 输出。 此应用是否会存在任何风险。

H 桥不需要 PWM、电源电流为6A、负载为电感负载。

谢谢

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。 关于此问题、谁是客户?

    -PVDD=6V 和 DVDD=5V 没有问题。 但 VRAIN=0V-2V 在 VDS 过流时应该会有问题。 VDS 过流不起作用。 只要非驱动状态(例如 DRVOFF=高电平或 nSLEEP=低电平)即可。 没问题、但是对于输出驱动情况不是很好。

    -如果不需要 PWM 和~6A 只是,我建议推广 DRV8243-Q1也. 这可能是减少组件数量和节省 PCB 尺寸的解决方案。

    此致

    森田信也