This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492351/drv8245-q1-drv8245

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!

DRV8245 (HW 型号)需要一个最大20us 的 nSLEEP 复位脉冲。复位脉冲后、nFAULT 和 nSLEEP 始终为高电平。 因此、我的疑问是、如果在这两者之间、我是否在 nSLEEP 引脚最大值上给出了脉冲 20usec DRV 输出将变为 Hi-Z 状态、还是没有脉冲影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    在20us 的 nSLEEP 脉冲后、器件应清除所有锁存故障并在 nFAULT 为高电平的情况下恢复正常运行。

    Unknown 说:
    我的疑问是我是否给了 nSLEEP 引脚最大值的脉冲 20usec DRV 输出将进入 Hi-Z 状态还是没有脉冲影响。?[/QUOT]

    我认为我对你的问题没有很好的理解、所以如果我没有回答你的问题、请告诉我。 您提到在某些物体之间提供20us 脉冲、该脉冲将介于什么事件之间?   nSLEEP 引脚如何工作的基本解释是通过计时器实现的、因此、如果器件看到持续时间短于5us 的 nSLEEP 脉冲、则不会执行任何操作并忽略该脉冲。 另一方面、如果脉冲介于5-20us 之间、它将执行清除故障命令。 超过20us 会导致器件关断。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有故障并且 nsleep 看到5-20us 的脉冲、则不会影响正常运行。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、如果脉冲低于20us、则 DRV8245H-Q1应仅尝试清除任何故障 、而 不会影响器件的运行。

    此致、

    约书亚