This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:正在使用还是已停产?

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492836/drv8412-active-or-obsolete

器件型号:DRV8412

工具与软件:

您好!  

目前、我注意到"DRV8412DDW"对应的状态是"OBSOLETE"。  
链接: DRV8412 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com 
但是、当我使用类型编号"DRV8412"进行搜索时、我发现以下页面的状态为:"活动"。  
链接: DRV8412数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

据我所知、它是完全相同的分量。  
请你告诉我,这个部分是"活跃"的"过时"吗?  


此致、  

Bert Gerrits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    据我所知、这是完全相同的组件。  
    请你告诉我,这个部分是"活跃"的"过时"吗?  [报价]

    感谢您在本论坛中发布此内容。 是的、它们指的是同一个元件。 实际上、DRV8412DDW 处于运行状态。 订购步骤正确显示当前库存、并允许订购器件。 OBSOLETE 标志似乎是错误。 我会通知我们的团队这一点。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    我与团队沟通、并对该通知进行了澄清。 这似乎是正确的、因为、  射线管器件版本 DRV812DDW  可订购产品已停产。 卷带版本 DRV8412DDWR 仍处于有效状态。 根据当前信息、此器件不会出现淘汰问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel