This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:搜索三相步进电机驱动器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8952, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492887/drv8800-searching-3-phase-stepper-motor-driver

器件型号:DRV8800
主题中讨论的其他器件:DRV8962DRV8952DRV8145-Q1

工具与软件:

您好!  

我正在寻找能够驱动三相步进电机的电机驱动器 IC。  
步进电机的确切类型是: FL573P56-5606A  
链接: 
https://id.c.misumi-ec.com/book/VONA1_FUX_V/pdf/0058.pdf

据我所见、两相步进电机只有电机驱动器 IC。  
您对我的情况有什么建议吗?  


此致、  

​​​​​​​Bert Gerrits  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    感谢您通过此论坛联系我们。 请访问 https://www.ti.com/lit/ug/tiducn7/tiducn7.pdf、查看此 TI 参考设计。 

    或者、您也可以使用我们的集成半桥 HB 驱动器(例如 DRV8962、DRV8952)构建定制驱动器、这类驱动器是四路驱动器、只需要3个 HB。  另一种选择是使用集成式单 HB 驱动器、例如其中的3个 DRV8145-Q1。 可以使用 MCU 为这些驱动器生成驱动序列。 我希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel