This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:有关 DRV8889-Q1的问题

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492650/drv8889-q1-questions-about-drv8889-q1

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

SPI 当前设置为模式1、即 CPOL 为0、CPHA 为1、SPI 的通信频率范围是多少?

故障脚部的测量一直是低水平的、请问脚部是否一直是低水平的、是否可以通过软件控制消除?

GUI_LOOP 初始化后、它进入 GUI_LOOP。 如果无法通过 GUI_LOOP 唤醒芯片、我该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songhao:

    感谢您的发帖。

    Unknown 说:
    SPI 当前设置为模式1、即 CPOL 是0、CPHA 是1、SPI 的通信频率范围是多少?

    根据产品说明书、它可以达到10 MHz SCLK。 通常情况下、应用使用1或2 MHz SCLK 来最大限度地降低杂散电容和干扰引起的影响。  

    Unknown 说:
    故障脚的测量一直是低水平的,请问脚是否一直是低水平的可以通过软件控制消除?

    您是否指 nFAULT 引脚为低电平有效? 请详细说明用例。  

    [quote userid="505977" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492650/drv8889-q1-questions-about-drv8889-q1初始化 gui_loop 后、它进入 gui_loop。 如果无法通过 GUI_LOOP 唤醒芯片、我该怎么办[/QUOT]

    抱歉、我们不明白 gui_loop 是什么意思、请进行说明?  您是指 EVM-GUI 应用程序吗? 哪块芯片需要唤醒? 谢谢你。

    此致、Murugavel