This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376:DRV8376:数据表中缺少 DRV8376的尺寸

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490835/drv8376-drv8376-the-footprint-of-drv8376-is-missing-in-datasheet

器件型号:DRV8376

工具与软件:

我有一个设计使用  DRV8376 的电机驱动,但数据表中缺少 DRV8376的齿印 .

我在  论坛中搜索并找到  EVM 设计文件的链接、但它也是 "Invalid。EVM"设计文件: https://www.ti.com/tool/DRV8376EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来网页已关闭。 我正在努力解决这个问题。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网页仍然错误、您能将 EVM 文件发送到我的邮箱" lightna@zju.edu.cn "吗?

    还需要 DRV8376的高度