This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:为汽车应用寻找22Vp-p 触觉驱动器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511-Q1, DRV2510-Q1, DRV2605L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493705/drv2605l-q1-looking-for-22vp-p-haptic-driver-for-automotive-application

器件型号:DRV2605L-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV2510-Q1、DRV2511-Q1

工具与软件:

我有 一个请求与我们项目使用的振动模块相关。
它使用 LRA (线性谐振致动器)作为实现 触觉反馈 功能的致动器、我们正在寻找 输出电压为22.0 Vp-p (max)​且输出驱动能力为的驱动器 IC 2.2Ap-p .  
您能否推荐一款满足这些要求的汽车类 TI 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    我们有一个符合汽车标准的 LRA 驱动器 DRV2605L-Q1、但该器件无法满足您的输出要求。  但是、我们确实有两个汽车级螺线管驱动器(DRV2510-Q1和 DRV2511-Q1)、它们更符合您的输出驱动规格。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特