This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:IMDS 编号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493426/drv8350r-imds-number

器件型号:DRV8350R
主题中讨论的其他器件:DRV8350

工具与软件:

由于终端客户申请汽车用途、以下两项是否有 IMDS 编号? 我知道、只有 Q 级器件会提供 IMDS?

如果不是、P2P 是否与 Q 级器件兼容?

DRV8350SRTVR

DRV8350RSRGZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    DRV8350没有符合汽车标准的版本。 客户是否要求其系统具有任何 ASIL 等级? 或者他们是否只需要 Q 级且没有 ASIL 目标? 他们需要1级还是0级? 我假设该系统是48V 系统?

    此致、

    Anthony Lodi