This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:DRV8662EVM

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662EVM, DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492415/drv8662evm-drv8662evm

器件型号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8662

工具与软件:

您好!
我最近购买了 DRV8662EVM。 我意外地将超过5.5V 的电压施加到 VBAT 上。 现在、我已经施加了5V 电压并将输出连接到示波器。 在模式1中、我只得到一个瞬时正波形。 我想询问我是否缺少东西或电路板是否损坏。