This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:采用较小封装重新设计 MCT8329EVM 的 MOSFET 选择

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, CSD18540Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492039/mct8329evm-mosfet-selection-for-redesigning-mct8329evm-with-smaller-packages

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

工具与软件:

您好!

我想说什么 重新设计 MCT8329EVM 消息流 较小封装的 MOSFET . 有人能指导我怎么做 选择合适的 MOSFET 滤波器吗? 有没有 计算器或工具 有助于选择更小封装的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    感谢您联系我们。 请务必查看本 应用手册 、如果这有帮助、请告诉我。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    查看应用手册后、我们选择了 CSD18540Q5B 避免击穿。 我们要确认这是否适合替代 CSD18536KTTT . 此外、用于处理 更高的电流 、我们正在考虑在中使用它 并行 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    尽管所选的 MOSFET 尺寸更小、但我不知道是否建议并联使用 MOSFET 来驱动 BLDC 电机。 让我向团队核实并就此问题与您联系。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我在等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    咨询我的团队。 看起来您可以使用并联 FET 来驱动 BLDC 电机。 请确保栅极控制的布局布线可确保并联 FET 的导通没有延迟。   

    您可以使用以下内容:

    《电机驱动器电路板布局的最佳实践》

    大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我已经浏览过所有文档并了解的概念 并联 MOSFET 而不同。 但是、我想知道是否 两个并联的 CSD18540Q5B MOSFET 可用作的替代 CSD18536KTTT 在中 MCT8329EVM .


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Babji、您可以使用。 但我认为您不能在 EVM 上使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的确认。 我们不会在 EVM 上使用它们。 相反、我们将重新设计具有更小封装的新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢你