This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833汽车版本

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8962-Q1, DRV8262-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492336/drv8833-drv8833-auto-version

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件: DRV8434-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们是否有 DRV8833汽车版本计划?

我的客户喜欢 DRV8833硬件4线 PWM 控制。 他们问、我们的汽车级是否有类似产品?

应用是镜头焦点调整。 我推广了 DRV8434-Q1。 客户认为1 PWM 接口太慢、无法调整。 有什么建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    我们提供   可用于驱动步进驱动器的 DRV8962-Q1或 DRV8262-Q1、但一般而言、我们没有很多通过汽车认证的步进电机驱动器。 如果客户以低得多的功率级别运行、我建议查看 DRV8410

    此致、

    约书亚