This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353原理图审阅

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480003/drv8353f-drv8353-schematic-review

器件型号:DRV8353F
主题中讨论的其他器件:LM5013DRV8353

工具与软件:

您好、

随附 DRV8353的原理图、供您审阅。 如有任何问题、请告知我们。 在图中、12V 单独提供给 VM、通过 DCDC LM5013获取。 输入电压为72V 总线电压。 客户希望知道这是否可行、或者也可以提供更好的解决方案。 谢谢!e2e.ti.com/.../5468.DRIVE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一点时间回顾一下原理图、我很快就会给出我的想法。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计看起来不错、

    根据数据表、建议包含 VM 上的电容。

    谢谢!

    Joseph