This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:将 DRV8432DKD 替换为2个 DRV8412

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493078/drv8412-replacing-the-drv8432dkd-with-2x-drv8412

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8962、DRV8262

工具与软件:

您好!

我想问是否可以将(一个 DRV8432DKD +安装的散热器)替换为(两个并联、DRV8142DKD 通过电源板散热)。

该应用是一组2个音圈、需要非常动态的控制。 每个音圈需要高达10A 的电流。 PVVD 为24V。

对这个有什么想法吗? 我当然更愿意仅使用一个电机驱动器、但在电流输出方面、我找不到 DRV8432的任何替代产品。

BR

Afonso.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正:DRV8412DKD 当然是错的、我是指 DRV8412DDW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afonso:

    由于外部并联的任意两个器件之间存在细微的开关差异、因此可能出现瞬时击穿电流、从而导致器件过早出现故障。 不建议将其用于此器件。  

    采用 DDV 封装的 DRV8962或采用 DDV 封装的 DRV8262适合您吗? 最大 这些器件中的 fPWM 为200kHz。 这些器件具有与 DRV8432类似的外部安装散热器、可支持10A 线圈电流。 谢谢你。

    此致、Murugavel