This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:DRV8223HR 有效 Vref

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493065/drv8323r-drv8223hr-valid-vref

器件型号:DRV8323R

工具与软件:

数据表给出了建议的 Vref 电压 3 - 5、5V  

电流测量是否 仍能在2、5V 基准电压下工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为数据表中建议的电压是唯一应使用的电压、超出该范围的任何电压都将导致异常行为。

    此致、

    Yara