This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:0x38和0x3C 寄存器的功能是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493980/drv8908-q1-what-is-the-function-of-0x38-and-0x3c-register

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您是否知道0x38和0x3c 的函数是什么? 如果客户需要在初始化期间将0x00写入这两个寄存器、将会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我没有看到 DRV8908-Q1的寄存器映射中列出的0x38和0x3C 地址、最大地址为0x24。 如果客户在尝试读取地址0x38或0x3C 时得到非零读回、我建议不要尝试更改 这些地址的值、因为它们不会被用户修改。

    此致、

    约书亚