This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:MOSFET 的上升沿延迟、下降沿延迟值

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493050/drv8353rh-evm-rising-edge-delay-falling-edge-delay-value-for-mosfet

器件型号:DRV8353RH-EVM

工具与软件:

尊敬的社区:  

我正在    定制驱动器板中将 MOSFET IAUS300N10S5N015TATMA1- www.digikey.in/.../13996713用于 BLDC 无传感器电机、并将 LaunchPAD-F280049CF280049Cf 用于20kHz PWM 频率。

如何计算上述 MOSFET 的 RED、FED 值、以避免击穿或短路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您的 RED 和 FED 值的含义吗?  

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    红色表示上升沿延迟、FED 表示下降沿延迟、这是 ePWM 中的死区延迟值。

    数据表中有公式、但我与数据表中提到的 MOSFET 值和公式相混淆。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、但我没有在 您提到的 MOSFET IAUS300N10S5N015TATMA1的数据表中进行说明。  

    我不确定是否需要在此处进行配置、因为我们的 DRV8353H 器件已内置了100ns 死区时间以防止击穿。

    请告诉我如何提供帮助

    谢谢!

    Joseph