This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:DRV8316CT 与 DRV8316CR

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493909/drv8316c-q1-drv8316ct-vs-drv8316cr

器件型号:DRV8316C-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

这些芯片组在静态电流消耗方面是否有任何差异? 一种配置类型(HW / SW)与另一种配置类型相比有什么独特的优势吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    在睡眠模式电流、峰值电流和绝对最大电压等规格方面、该器件的型号之间没有任何差异。 如果存在差异 、会在数据表中注明、如下所示:

    通常与功能相关。

    通常、SPI 更易于配置设置和调试故障。 SPI 通常具有更多可以配置的设置、而在硬件型号上可以固定这些设置。 缺点之一是您需要一个 MCU 和固件来与 DRV 通信

    硬件型号的设置配置起来要简单得多、因为它们使用外部电阻器、如果要更改这些设置、可能会更困难、因为您必须在电路板上物理更改电阻器、这会增加您的 BOM。 使用此型号、调试故障也有点困难、因为没有寄存器准确说明故障。

    这些型号之间的更多差异可在数据表中找到、我建议仔细查看规格和功能、因为大部分差异都在这里

    此致、

    Yara