This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493650/drv8243-q1-deglitch-time

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

您能说明一下我在 DRV8243P 的数据表中找不到的信息吗? 它关于禁用抗尖峰脉冲时间。
您是否为 DRV8243P 编写了内容? (DRVOFF 抗尖峰脉冲时间)

谢谢!

Balázs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    DRVOFF 引脚是正常逻辑输入引脚、因此没有抗尖峰脉冲滤波器。

    输入迟滞可防止抖动-与其他器件一样、这是非常常见的逻辑输入引脚。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Morita San!

    Balázs μ A