This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:斩波模式的电机运行表

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493656/drv8912-q1-motor-operation-table-for-chopping-mode

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

您好!

在数据表中、我找到了"表2.  连续模式下的电机运行"和"表5. 并联模式下的电机运行(连续运行)"、根据 HBX_HS_EN 和 HBX_LS_EN 寄存器详细概述了 OUTx 状态。

是否有一个描述 斩波模式下 OUTx 的类似表格、或者在假设所有 PWM 相关寄存器都设置正确的情况下该表格是相同的?

提前感谢

此致 Josuar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josuar、您好!

    请允许我与我们的系统团队核实这一点。 我明天就会回来。

    此致、

    约书亚