This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:能否在输出端子上连接三个直流有刷电机、且一个输出需要是共用的?

Guru**** 2596505 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1, DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491682/drv8962-q1-can-i-connect-three-dc-brushed-motor-at-the-output-terminal-with-one-output-needs-to-be-common

器件型号:DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1

工具与软件:


是否有可能在48V 系统中以这种方式驱动三个电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您能否将此申请发送给 TI 销售联系人? 然后我们可以提出新的器件解决方案。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Shinya、  

    您能否为我提供指导、如何联系 TI 销售部门?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前是否有 TI 驱动器可用于连接48V 系统中的三个有刷电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解您没有 TI 销售联系人。 没关系。

    DRV8962-Q1具有独立模式、因此可以单独控制每个输出。  

    您的配置是可能的。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 DRV8706-Q1在12V 电压下独立控制电桥、但没有获得所需的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请针对 DRV8706-Q1相关问题生成新博文。

    谢谢!

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 DRV8962-Q1相关、是否可以使用此驱动器连接规格为1A 稳定电流和3.45失速电流的三个电机?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我假设一次只旋转一个电机。 如果堵转3.45A 周期为~μ s (最多1秒)、应该是正确的。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、我忘了提及。

    该驱动器是否符合 ASIL B 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、该器件本身不符合 ASIL-B 标准。  

    TI 具有与此链接类似的功能安全类别、但该器件不支持这些类别。

    功能安全|德州仪器 TI.com

    您能否针对进一步的问题生成新帖子。 我来结束这个帖子

    谢谢!

    此致

    信也