工具与软件:
我希望能够 使用微控制器更改 M1和 M2的逻辑电平。 我的第一个想法是将 M1和 M2引脚连接到 微控制器上的数字输出。 但是、这样做似乎会违反数据表第3.4.4节中的建议:"模式选择引脚(M1、M2和 M3)应连接到 VREG (用于逻辑高电平)或 AGND (用于逻辑低电平)。"
此建议背后的原因是什么?使 MODE 引脚逻辑电平可配置的理想方法是什么?
谢谢!
Sarah
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我希望能够 使用微控制器更改 M1和 M2的逻辑电平。 我的第一个想法是将 M1和 M2引脚连接到 微控制器上的数字输出。 但是、这样做似乎会违反数据表第3.4.4节中的建议:"模式选择引脚(M1、M2和 M3)应连接到 VREG (用于逻辑高电平)或 AGND (用于逻辑低电平)。"
此建议背后的原因是什么?使 MODE 引脚逻辑电平可配置的理想方法是什么?
谢谢!
Sarah
您好、Sarah、
这些引脚的绝对最大额定值为 –0.3V MIN 和4.2V MAX (相对于 AGND)。 因此、应用3.3V 逻辑高电平或 AGND (0V) 逻辑低电平应该可以正常工作。
模式控制逻辑块位于 IC 的 AGND 和 VREG 电源域中。 因此、第3.4.4节建议。

这些引脚的 VIH 和 VIL 如下。 因此、相对于 AGND、3.3V 的高电平输出电压和0V 的低电平输出电压应该能够工作、前提是 MCU GPIO 可以确保这一点。 我希望这对您有所帮助。 谢谢你。

此致、Murugavel
您好、Sarah、
[报价 USERID="503272" URL="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494436/drv8412-how-to-make-mode-configurable/5742040 #5742040"]来自微控制器的信号将是3.3V 逻辑高电平或电路板接地(0V)逻辑低电平、而不是 AGND 逻辑低电平。 如果我这样做、我是否应该从 AGND 到电路板接地端移除1欧姆电阻?是的、这是一个有效的选项。
另一种选择是使用 FET 将 MODE 引脚拉至 VREG 或 AGND。 微控制器输出将驱动 FET 的栅极。 [报价]这也会起作用。 可以将 FET 上拉电阻器连接到 VREG。 谢谢你。
此致、Murugavel