This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:将梯形 EVM 板用于 FOC

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494336/mct8329evm-using-the-trapezoidal-evm-board-for-foc

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

我有一个 MC T 我一直在使用它来测试梯形驱动。 是否可以重新刷写电路板以测试 FOC? 编程完成后、GUI 会自动检测作为 MC 的电路板 F 8329? 测试完成后、能否再次将主板恢复为 MCT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的咨询。 您可以将 EVM 上的器件更换为 MCF8329、更新 EVM MSP430 MCU 上的固件后、该器件应该可以正常工作。  

    请参阅此 e2e 常见问题解答 、了解如何更新固件。  

    下面突出显示的文件适用于 MCT8329EVM、而未突出显示的文件适用于 MCF8329A。 另请注意、两个器件的 GUI 不同。

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 MSP430的固件更新是否也会更新 MCT8329 (将其转换为 MCF8329)、或者我是否需要在 EVM 上物理交换该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    必须物理更换 MCF8329。 Sachin 今天要出去、如果有其他问题、明天将作出答复。

    此致、

    制造商