主题中讨论的其他器件:DRV8308、
工具与软件:
我已经开始使用 DRV8308EVM 板评估 DRV8308电机驱动器。
我放弃了 Windows 评估软件、因为它无法执行除开环 PWM 控制之外的任何操作。
我已经开始用微控制器开发我自己的接口、尝试使用 SPI 读写 DRV8308。
我可以读取 FAULT 寄存器、并得到数据表中建议的结果0x18。 这强烈建议我使用 DRV8308进行 SPI 通信。
当我尝试写入故障寄存器时、只返回了0xFF。 数据表显示、我可以写入0x00以清除故障寄存器。
测试过程:
引导
读取故障寄存器:接收0x18
将0x00写入 FAULT 寄存器:接收0xFF
读取故障寄存器:接收0x18
数据表中提到需要将数据刻录到 CRV8308上的 OTP 存储器中、但我不想在使用该器件进行实验的同时执行此操作。
我遗漏了哪些建议?
谢谢
Steve