This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:我在 Github 上为无传感器直流电机驱动器开发了开源 Arduino/ESP32/STM32 I2C 库

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1495225/drv8214-i-made-an-open-source-arduino-esp32-stm32-i2c-library-for-sensorless-dc-motor-driver-available-on-github

器件型号:DRV8214

工具与软件:

大家好、我看到有人 在 TI 论坛上问是否有适合 DRV8214驱动程序的 Arduino 库;由于我需要一个、但在线找不到任何内容、因此我自己创建了一个。

这仍然是一项正在进行的工作、我不是一名软件工程师、但我尽了最大努力、它已经在 ESP32 (尚未在 STM32上进行测试)上运行良好。

该指南可在我的 Github 上获取: https://github.com/PatateMagique/drv8214_multiplatform

告诉我,如果它帮助你!

此致!

Th é o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    非常感谢图书馆。

    谢谢!

    Ibinu