This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:C 驱动程序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494979/drv2625-c-driver

器件型号:DRV2625
主题中讨论的其他器件: DRV2624

工具与软件:

您好!  

我希望使用 stm32u5微控制器集成 DRV2625、请提供任何可用的 C 驱动程序资源吗?  

谢谢!  

此致、
Khalil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 drv2624驱动程序代码。 drv2624和 drv2625之间的唯一不同之处在于 drv2625使用 lib 而不是 ram。 lib 是硬代码至 drv2625、而 RAM 必须下载到 drv2624。 忽略 drv2624中的 RAM 代码。 请重点关注校准、以及如何设置库或 RAM 中的波形。

    e2e.ti.com/.../ramvibrate.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!