This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:体二极管电流的绝对最大额定值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494679/drv8245-q1-absolute-max-rating-of-body-diode-current

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我对主 FET 体二极管的最大电流额定值有疑问。  

体二极管是有最大电流额定值、还是只要结温低于150°C 就没有问题?

在我的例子中,在很短的时间内(大约10us )最大体二极管电流为6A。

I 发现 VSD 的额定条件是体二极管电流为+/-6A。  

这是最大电流吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    我们的内部 MOSFET 电机驱动器(如 DRV8245-Q1) FET 是使用体二极管定制的、其额定电流与输出电流相同。  

    此致、

    约书亚