This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:Trise 和 Tfall

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496276/drv8316-trise-and-tfall

器件型号:DRV8316

工具与软件:

drv8316T 的 trise 和 tfall 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    这将取决于压摆率和电源电压。

    下面我们举例说明:

    转换率:125V/us

    电源:24V

    trise 和 tfall =电源/转换率

    trise 和 tfall = 0.192us = 192ns

    此致、

    Yara