This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:示波器时序不正确

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489624/mcf8316aevm-oscilloscope-timing-incorrect

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具与软件:

  1. 电机以50%的速度运转时、我同时启动了秒表并且启动了图表、我在秒表上以15秒的速度停止电机运转、随后图表上的停止时间也少于12秒
  2. 电机以10%的速度旋转时、我同时启动了秒表和制图、我每10秒将秒秒的速度提高了10%、直到达到80%、再过10秒、秒后秒、秒表上的电机停止时、数据日志上的速度小于65秒、而且原理图上一致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的帮助、我将查看详细信息、并在3月25日之前回复

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    MotorStudio 中的图表仅用于表示目的。 它被缓冲至图表上、并且根据在后台完成的缓冲大小、在显示时间等方面可能存在限制。 我们建议您使用 DACOUTx 引脚在示波器上实时绘制变量。

    此致、

    Sachin S.