This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:VCP 与放大器之间的电阻器;VM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496973/drv8840-resistor-between-vcp-vm

器件型号:DRV8840

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表中的以下示例电路中、我可以问一下吗:

1. VCP 和 VM 之间的1M Ω 电阻起什么作用?

2.此电阻是否绝对必要、或者我们是否可以 设计没有此1M Ω 的电路?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。  

    Unknown 说:
    1. VCP 和 VM 之间的1M Ω 电阻起什么作用?

    1M Ω 电阻器提供了安全放电路径、可缓慢降低 VCP、从而避免在器件进入睡眠状态时出现错误开关或栅极驱动器问题。  

    Unknown 说:
    2. 此电阻器是否绝对必要、或者我们是否可以 设计没有此1M Ω 的电路?

    1M Ω 电阻可被包括或排除。 它有助于在器件进入睡眠状态时更快地对电荷泵电容器放电。  放电速度越快、电机就可以在进入睡眠模式时退出制动模式。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  


    此致、  

    Mojtaba。