This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:Vref 引脚输入电流/阻抗

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496309/drv8231-vref-pin-input-current-impedance

器件型号:DRV8231

工具与软件:

大家好、我们主要了解该器件 VREF 引脚的输入/偏置电流和阻抗特性。 我们无法在数据表中找到此信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该数据通常不是问题、因此未包含在数据表中。 我将联系设计团队、看看他们是否有这些数据。 请耐心等待、但我会在了解更多信息时与您联系。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marin:

    设计团队确认 VREF 引脚为高阻抗、ESD 漏电流大约是几十 nA。  

    您对引脚的这些问题是不是? 为什么需要偏置电流和阻抗? 这是否仅供一般查询、或设计的实施是否有问题?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你大卫,这只是一个一般的询问,我们没有问题的设计,只是需要确定。