This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:初始编程问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8316A, MCF8316D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489200/mcf8316a-initial-programming-issues

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D、MCF8315C

工具与软件:

您好!

我有一个可以投入生产并即将开始制造的器件。 我们正在观察制造过程中新器件在通过 I2C 对 MCF8316A 的 EEPROM 进行编程时存在的问题。 我将从地址0x80-0xAE 更改~18寄存器。 我最近更改了我们的主微控制器逻辑与数据表相匹配;读回所有电机驱动器寄存器、然后按照0x80-0xAE 的顺序写入不正确的寄存器、以便与数据表中的建议相匹配。 我正在使用 PWM 速度信号、但在电机驱动器寄存器写入完成之前不允许任何非零速度输入。 我添加了内置"忙等待"功能、在读取和写入序列之间不执行任何操作、如下所示。 此顺序对数据表的解读是否不正确/正确? 对此有什么建议吗? 我们收到的最新器件已错误地对寄存器0x8C 和0x8E 进行了编程、这是由于它们位于中间、因此无法预料的。

  1. 将 0x20000000写入0xEA
  2. 等待100ms 以便 EEPROM 加载到影子寄存器中
  3. 从0x80-0xAE 读取每个寄存器、读取之间有1毫秒的延迟
  4. 等待1 毫秒
  5. 将读取值与所需的寄存器值进行比较、从0x80-0xAE 开始写入所需的值、写入之间的延迟为1毫秒。
  6. 将 0x8A500000写入0xEA
  7. 等待150ms、然后通过 PWM 发送速度。

谢谢!

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    感谢您的咨询。 您能不能看一下我们较新的器件- MCF8316D? 这是一款具有更新功能和小错误修复的较新器件。  

    您还可以查看我们的 EEPROM 读取/写入过程应用手册。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    如果我们切换到  MCF8316D、我们可以重复使用所有寄存器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:  

    不需要、但我们有一个寄存器映射转换工具、可用于将设置移植到 MCF8316D。 它还没有发布、但我可以向您分享初稿版本。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin,

    非常感谢您使用该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    我明天会把它分享给大家。 谢谢你。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mason:

    很抱歉此处出现延迟、我们花了一些时间验证了该工具是否实现了可靠的版本。 将于4月4日前在 TI.com 上提供。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    可在 TI.com 的 MCF8315C/6C/5D/6D 页面上获取该工具:

    此致、

    Sachin S.